This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:读取值(SPI 通信)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466383/iwrl1432boost-read-the-values-spi-communication

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL1432

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用 IWRL1432电路板、并且已经成功刷写了以下位置的演示 SDK:
radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\prebuilt_binaries

我现在要将传感器值(传感器和水位顶部之间的距离)发送到外部电路板。 我遇到过几个论坛、其中提到为此目的使用 SPI 测试应用、但我不清楚如何使用它。

您能否提供有关如何为该用例设置和使用 SPI 测试应用程序的详细指导、并提供相应的代码?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过设置 McSPI 驱动程序、通过 SPI 发送数据。  

    您可以参阅 SDK 中提供的示例、了解如何为此用例设置和配置 SPI。 ({SDK_INSTALL_DIR}\examples\drivers\McSPI)。

    您可以将 McSPI 示例中的逻辑移植到电平检测中并发送所需的数据。

    此致