主题中讨论的其他器件: AWR6843
工具与软件:
大家好。
对于使用 DCA1000的数据记录、应路由什么信号?
RDIF (x12)、SPI (x4)、UART (x2)、RESET (x1)是否足够?


我 已经检查以下问题(对于 AWR6843)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Deexith、您好!
SPI/RS232/AR_RESET 的功能与下面的答案相同?
- SPI 用于将命令从 studio 发送到调用 mmWavelink API 的 MSS 应用程序。
- RS232用于下载使用 mmWave studio 时的固件。
- ar_reset 用于从 mmWave studio 发出 reset 断言。
Deexith、您好!
我对通过库斯通电路板进行 DCA1000原始数据采集有更多问题。
当我们使用定制电路板时、应该连接 XDS110调试吗?
我不太困惑、因为当我们使用 mmWave Studio 时、我们可以选择 SOP 控制抽头。

我们可以跳过此选项卡的选择吗? (当然、我们通过 HW 设置来设置 SOP 状态)
是否可以在不使用 TM4C1294 MCU 的情况下捕获原始数据?
另外、为什么 AWRL6432 EVK 在60引脚连接器上具有 JATG 接口、但60引脚连接器在 DCA1000上没有 JTAG 接口?
谢谢!
尊敬的 Manwoo:
此致、
Deexith。
Deexith、您好!
感谢您快速而友好的回复。
(关于图像、该图像来自 TI 文档。 再次感谢您的详细评论)
我不明白你第一次提到的情况。
AWRL6432 EVK 和 DCA1000通过60引脚连接器连接 RS232接口。
另外、DCA1000还具有 USB 端口和 USB 转 RS232 PHY。 APSSS 和 FECSS 固件无法通过 DCA1000 USB 端口加载?
为什么 XDS110用于 RS232接口?
谢谢!