This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:与 DCA1000连接、用于原始数据采集

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1463212/awrl6432-interface-with-dca1000-for-raw-data-capture

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWR6843

工具与软件:

大家好。

对于使用 DCA1000的数据记录、应路由什么信号?

RDIF (x12)、SPI (x4)、UART (x2)、RESET (x1)是否足够?

                              

我 已经检查以下问题(对于 AWR6843)

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363675/awr6843-interface-with-the-dca1000?keyMatch=dca1000%206843&tisearch=universal_search

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo:

    是的、 RDIF (x12)、SPI (x5) 、RS232 (x2)、RESET (x1) 足以支持通过 DCA1000进行 AWRL6432数据记录。 I2C 和 JTAG 最好在设计中使用、但不需要用于原始数据采集。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    感谢您的快速回复!

    我将按照您的评论进行设计!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo:

    我只想在这里提到一点。 为了成功进行 SPI 通信、您还需要考虑 HOST_INTR_1信号。 此信号用作 SPI_HOST_INTR。

    因此、总共是  RDIF (x12)、SPI (x 5.   通过 DCA1000记录 AWRL6432数据需要)、RS232 (x2)、复位(x1)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    SPI/RS232/AR_RESET 的功能与下面的答案相同?

    - SPI 用于将命令从 studio 发送到调用 mmWavelink API 的 MSS 应用程序。

    - RS232用于下载使用 mmWave studio 时的固件。

    - ar_reset 用于从 mmWave studio 发出 reset 断言。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363675/awr6843-interface-with-the-dca1000?keyMatch=dca1000%206843&tisearch=universal_search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo:

    是的、以上说明正确。 我要强调的是、SPI 有5个信号:spi clk、spi cs、spi mISO、spi modi 和 spi host intr (连接器的第10引脚)。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    感谢您快速而详细的回复!

    我将根据您的评论签字! (包括 SPI host intr)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    我对通过库斯通电路板进行 DCA1000原始数据采集有更多问题。

    当我们使用定制电路板时、应该连接 XDS110调试吗?

    我不太困惑、因为当我们使用 mmWave Studio 时、我们可以选择 SOP 控制抽头。

    我们可以跳过此选项卡的选择吗? (当然、我们通过 HW 设置来设置 SOP 状态)

    是否可以在不使用 TM4C1294 MCU 的情况下捕获原始数据?

    另外、为什么 AWRL6432 EVK 在60引脚连接器上具有 JATG 接口、但60引脚连接器在 DCA1000上没有 JTAG 接口?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo:

    • 加载 APPSS 和 FECSS 固件需要 RS232连接。 在数据采集期间、我们使用 XDS110仅用于此目的。
    • 如果您可以通过硬件设置控制 SOP、则 不需要 SOP 控制抽头。
    •   可以在没有 TM4C1294 MCU 的情况下捕获原始数据。 但是、您需要通过 mmWave Studio 工具通过 RS232加载固件、如第一点所述。
    • TM4C1294 MCU 可在电路板上用于 JTAG 连接。
    • AWRL6432 EVM - 60引脚连接器具有 JTAG 接口连接。 但它是无用的、因为 DCA1000- 60引脚连接器没有 JTAG 连接。
    • 从图像中再来看、好像您在使用旧固件。 请使用最新 SDK 中提供的最新固件(MMWAVE-L-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com)。 另外、请在加载固件之前取消勾选 FEC Eclipse Mem Cfg。  

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    感谢您快速而友好的回复。

    (关于图像、该图像来自 TI 文档。 再次感谢您的详细评论)

    我不明白你第一次提到的情况。

    AWRL6432 EVK 和 DCA1000通过60引脚连接器连接 RS232接口。

    另外、DCA1000还具有 USB 端口和 USB 转 RS232 PHY。 APSSS 和 FECSS 固件无法通过 DCA1000 USB 端口加载?

    为什么 XDS110用于 RS232接口?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo:

    是的、我们可以使用 DCA1000 - RS232加载固件。

    此致、
    Deexith。