请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 工具与软件:
您好!
我们刚刚根据 IWR6843ISK Rev D 设计生产了一小批电路板。 设计没有改变、除了省略了一些器件以节省成本(连接器、电流测量 IC、CAN 总线组件等)。 遗憾的是、电路板的性能并不理想。 我们仍在 编译数据、但它的检测范围显然比普通 TI 板更差。 我们在查看生产文件时注意到的唯一另一个差异是、电路板工作室使用 RO4350B 作为顶层、而不是 RO4350 LOPRO。 这种变化是否可以解释性能较差的原因?
谢谢!
-Tom