请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具与软件:
Hai、
在刷写了 MRR 演示的 AWR1843BOOST 电路板中、我们无法获得恒定的相邻帧中物体数量。
EVAL 板保持在恒定的周围、天线面向同一视线。
例如、在一帧中、如果我们在下一帧中获得13个对象、则将仅获得4个对象。
是固件或硬件限制问题。
谢谢、此致、
Rehman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Hai、
在刷写了 MRR 演示的 AWR1843BOOST 电路板中、我们无法获得恒定的相邻帧中物体数量。
EVAL 板保持在恒定的周围、天线面向同一视线。
例如、在一帧中、如果我们在下一帧中获得13个对象、则将仅获得4个对象。
是固件或硬件限制问题。
谢谢、此致、
Rehman
尊敬的 Rehman:
[报价 userid="608314" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467509/awr1843boost-issue-with-number-of-objects-in-frame/5634352 #5634352"]因此、如果我们需要一次使用2个子帧、那么是否需要使用报头有效载荷中的子帧编号? [报价]是的、回答正确。
此致、
Samhitha