This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:帧中对象数量问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467509/awr1843boost-issue-with-number-of-objects-in-frame

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

Hai、

在刷写了 MRR 演示的 AWR1843BOOST 电路板中、我们无法获得恒定的相邻帧中物体数量。

EVAL 板保持在恒定的周围、天线面向同一视线。

例如、在一帧中、如果我们在下一帧中获得13个对象、则将仅获得4个对象。

是固件或硬件限制问题。

谢谢、此致、

Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您是否在 MRR 演示中使用了2个子帧、即您是否在应用中同时使用了 MRR 和 USRR?  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    是的、我们将使用2个子帧(MRR 和 USRR)。

    此致、

    Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    在这种情况下、您是 比较每个子帧中检测到的物体数量、还是比较在两个不同的帧(即帧1 - MRR 和帧2 - MRR)中检测到的物体数量? 如果比较两个子帧的结果、则每个子帧中检测到的物体数量会不同。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Samhitha,

    我们比较了2个子帧的结果、因此、我想我们得到的对象数量不同。

    如果我们需要一次使用2个子帧、那么是否需要使用报头有效载荷中的子帧编号来将其分离?  

    此致、

    Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    [报价 userid="608314" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467509/awr1843boost-issue-with-number-of-objects-in-frame/5634352 #5634352"]因此、如果我们需要一次使用2个子帧、那么是否需要使用报头有效载荷中的子帧编号?  [报价]

    是的、回答正确。

    此致、

    Samhitha