This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:锂离子充电电路影响温度

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466650/hdc2080-temperture-effected-by-li-ion-charging-circuit

器件型号:HDC2080

工具与软件:

你(们)好

我将尝试测量环境温度和湿度、例如一个房间、但由于电池充电过程中电路板上产生的热量、温度似乎要高得多。 PCB 上是否可以采取任何措施来隔离到传感器的热传递? 我想检测到热量是由于连接了 GND 平面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    务必要确保湿度传感器与电路板上的任何热源进行热隔离、因为发热会影响温度 和 相对湿度测量。 以下是一些 PCB 布局指南:  

    • 将 湿度传感器放置在尽可能远离任何热源的位置、例如 PCB 角落、远离任何功耗密集型电路板组件(例如电池、显示器或微控制器)。  
    • 消除传感器下方/附近的铜平面(尤其是当这些铜平面连接到发热元件时)。
    • 在  传感器周围使用槽、切口或穿孔 、以 减少热质量、并更快地响应环境变化。
    • 使散热焊盘保持悬空状态(不要将其焊锡)、以进一步减少热质量。

    有关 湿度传感器的布局和布线优化的更多指导、请参阅此文档。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的答复。

    这就是我们现在所做的工作:

    我们在传感器周围进行了 PCB 切口、但线迹将穿过该切口并在该切口的每一侧/进行切口除外  



    GND 和 VCC 层覆铜被限制在切口开始的位置

    我还能做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    这些更新看起来非常好! 您可以将 HDC 传感器周围的切口减小以节省布板空间、我们提供直径~6mm 的切口示例。  

    HDC 传感器下方连接了什么、JT1连接到了什么?  

    如果您将传感器放置在远离潜在热源的位置、则应保持良好的状态。  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    HDC 传感器下方是以下传感器 温度、压力和湿度传感器 PRHT-A1 - Alphasense -

    我们的设计目前使用 B2B、但我们计划将其替换为 HDC。 我们将 B2B 作为替代方案、但由于 HDC 具有隔离性、我们希望不需要这种方案。

    减小 PCB 上的切口是否不会增加热传递的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我明白了、感谢您的分享! 希望 PCB 设计更新能够消除发热问题。 当前电路板看起来很好。 如果有任何其他问题、请告诉我们、我们可以进行研究、可以重新打开此 E2E 或创建新问题。  

    我也认为我们可能已经相互误解了削减的规模! 我们有一些布局示例、其切口直径为~6mm -这是传感器周围的布板空间(我在下图中绘制的红线)。 不过、我认为您没有问题、因此如果您需要节省一些布板空间、这只是一个建议。 同时、对于 PCB 部分之间切口间距的实际宽度(浅蓝色线)、我们提供了使用~30mil 的示例-增加该切口宽度将进一步帮助进行热隔离、以及 任何其他减小热质量的方法(例如穿孔、将传感器放置在 PCB 的下冲上、使用边缘连接器连接更小的传感器 PCB 等)

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    谢谢

    这是更新后的设计。 我移除了 PCB 的一部分、如您的红线所示。 蓝线所示的间距大约为62密耳。

    VCC 和 GND 的布线宽度为0.5mm、而 PCB 上的 I2C 信号宽度为0.3mm。 这是否足够了、或者我们是否需要将 VCC 和 GND 引线宽度从0.5mm 减少到0.3mm?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我认为您的电流布线宽度很好、进一步减小电流所产生的任何影响都可以忽略不计。 主要要求是消除附近已经做过的铜平面。  

    此致!

    Sakeenah