This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:使用 DCA1000EVM 进行数据采集时的 SPI 连接问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1469206/awr2243boost-spi-connection-issue-while-using-dca1000evm-for-data-capture

器件型号:AWR2243BOOST

工具与软件:

本文是我上一篇文章的续篇- AWR2243BOOST:使用 DCA1000EVM 进行数据采集时的 SPI 连接问题。 很遗憾、该帖子已被锁定、我无法在其中发布任何回复。

正如在 回复中提到的、我浏览了链接后的 AWR2243BOOST:SPI 连接状态保持断开、并遵循其中指定的每个选项。 但在所有情况下 、我都会看到 SPI 连接问题、并且出现的行为与原作者提到的完全相同。  

在最初的帖子中、最后得出结论认为此问题可能与硬件相关、因此 TI 专家建议更换硬件。 在我的案例中、我也看到了完全相同的行为、那么我该怎么办?

是否需要 更换硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管您提到您已经按照与其他讨论相同的步骤进行了操作、但您能否分享您的硬件设置和连接的照片?

    此设置过去是否正常工作、还是新设置?

    此致、

    Adrian