请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243BOOST 工具与软件:
本文是我上一篇文章的续篇- AWR2243BOOST:使用 DCA1000EVM 进行数据采集时的 SPI 连接问题。 很遗憾、该帖子已被锁定、我无法在其中发布任何回复。
正如在 回复中提到的、我浏览了链接后的 AWR2243BOOST:SPI 连接状态保持断开、并遵循其中指定的每个选项。 但在所有情况下 、我都会看到 SPI 连接问题、并且出现的行为与原作者提到的完全相同。
在最初的帖子中、最后得出结论认为此问题可能与硬件相关、因此 TI 专家建议更换硬件。 在我的案例中、我也看到了完全相同的行为、那么我该怎么办?
是否需要 更换硬件?