请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844 主题中讨论的其他器件:AWR6843、
工具与软件:
团队成员、您好!
对于一些其他雷达器件(例如 AWR6843)、似乎有有关电源轨的指南文档。(请参阅以下内容)
TI 是否有适用于 AWRL6844的类似文档? 或者、客户只需要遵循 EVM 设计?
此外、似乎某些雷达器件可以接收1.0V 外部射频电源而不是内部 LDO。 数据表上没有此类说明、但 EVM 原理图中有以下注释。 TI 对此引脚有何建议? 使用内部 LDO 是更好的方式?

此致、
Victor Park