This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844电源轨指南

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466277/awrl6844-awrl6844-power-rail-guidance

器件型号:AWRL6844
主题中讨论的其他器件:AWR6843

工具与软件:

团队成员、您好!

对于一些其他雷达器件(例如 AWR6843)、似乎有有关电源轨的指南文档。(请参阅以下内容)

电源管理优化-低成本 LC 滤波器解决方案(修订版 A)

TI 是否有适用于 AWRL6844的类似文档? 或者、客户只需要遵循 EVM 设计?

此外、似乎某些雷达器件可以接收1.0V 外部射频电源而不是内部 LDO。 数据表上没有此类说明、但 EVM 原理图中有以下注释。 TI 对此引脚有何建议? 使用内部 LDO 是更好的方式?

此致、

Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Park:

    我们没有适用于 AWRL6844的类似文档、我建议遵循 EVM 参考设计。
    测试点用于内部调试目的、我们建议使用内部 LDO 作为射频电源。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kundan:

    感谢您的回答!

    此致、

    Victor Park