工具与软件:
大家好!
是否可以 分别缩放线圈和目标的内半径? 当更改参数"内部裕度"时、该工具似乎能够等比例缩放目标的内半径和线圈组。 因此、不可能实现目标内半径和线圈内半径之间的偏移。
谢谢!
Philipp
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
是否可以 分别缩放线圈和目标的内半径? 当更改参数"内部裕度"时、该工具似乎能够等比例缩放目标的内半径和线圈组。 因此、不可能实现目标内半径和线圈内半径之间的偏移。
谢谢!
Philipp
尊敬的 John:
感谢您的回答。 我尝试了"定制传感器"选项卡。 但是、这样只会创建定制光绘文件和 SPICE 模型。 我希望在创建光绘文件以计算角度误差之前对设计进行仿真。 不过、点击按钮"design sensor"会使用第一个选项卡中的参数、而不是自定义传感器选项卡中的参数。 我永远不会遇到低于4°的错误、这就是我要首先更改此设置的原因。
此致!
Philipp
Phillip
我能够使用"Custom Sensor"选项卡创建定制设计。
起点是从机械设计(Mechanical Design)选项卡创建设计、然后保存设计。
下一步是过渡到"Custom Sensor"选项卡、并将输入参数修改为所需值、然后选中"Use this custom design for "Save this customDesign for "Save Design..."框。 然后单击"Create Gerber Files"按钮。
此时、工具不会为定制设计创建 Spice 模型。
这只能通过 Mechanical Design 选项卡完成的设计来完成。
角度误差只是一个估算值。 估算角度误差的一种更好方法是生成 Spice 模型、并使用该模型在 PSpice 中运行仿真。
此致、
John