This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:传感器设计工具目标尺寸和放大器;内裕度

Guru**** 2545130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1462878/ldc5072-q1-sensor-design-tool-target-dimensions-inner-margin

器件型号:LDC5072-Q1

工具与软件:

大家好!

是否可以 分别缩放线圈和目标的内半径?  当更改参数"内部裕度"时、该工具似乎能够等比例缩放目标的内半径和线圈组。 因此、不可能实现目标内半径和线圈内半径之间的偏移。  

谢谢!

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip

    您是否尝试过在工具中使用"自定义传感器"选项卡?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 我尝试了"定制传感器"选项卡。 但是、这样只会创建定制光绘文件和 SPICE 模型。 我希望在创建光绘文件以计算角度误差之前对设计进行仿真。 不过、点击按钮"design sensor"会使用第一个选项卡中的参数、而不是自定义传感器选项卡中的参数。 我永远不会遇到低于4°的错误、这就是我要首先更改此设置的原因。

    此致!

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Philipp 的反馈。

    我将进一步了解这一点、并在本周结束前更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philipp

    对不起,但我不能看到这个死亡的多个冲突。

    我 今天将开始介绍它、并在您的问题解决之前提供每日更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philipp

    只需确认:即使使用"Custom Sensor"选项卡、该工具也会从"Mechanical Design"选项卡获取输入参数

    "自定义传感器日志"消息中是否显示有指示这种情况的消息?

    日志消息是否提到使用给定参数创建解决方案时遇到的困难?  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip

    我能够使用"Custom Sensor"选项卡创建定制设计。
    起点是从机械设计(Mechanical Design)选项卡创建设计、然后保存设计。
    下一步是过渡到"Custom Sensor"选项卡、并将输入参数修改为所需值、然后选中"Use this custom design for "Save this customDesign for "Save Design..."框。 然后单击"Create Gerber Files"按钮。

    此时、工具不会为定制设计创建 Spice 模型。
    这只能通过 Mechanical Design 选项卡完成的设计来完成。

    角度误差只是一个估算值。 估算角度误差的一种更好方法是生成 Spice 模型、并使用该模型在 PSpice 中运行仿真。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John、谢谢。 这让我们受益匪浅。 我希望也可以通过"Custom Design"选项卡为 SPICE 模型创建仿真参数。 但我可能只需订购 PCB 并检查硬件的性能。 非常感谢您的观看!