主题中讨论的其他器件:AWRL6844、IWRL6844
工具与软件:
你(们)好
我 iÍ 下载了 shell 脚本、以便在 Linux 和 μ C 下安装最新的 mmWave L SDK (v 06.00.03.00)、并且 visualizer 工具仅以.exe 文件的形式提供、无法在 Linux 下本地运行。
所以我试着用酒和瓶子让它运转、但它们都不起作用。
至少瓶子给了我一个输出到终端,它面临一些权限问题:
wineserver:使用服务器端同步。
回溯(最近的呼叫最后):
文件"visualizer.py"、第236行、位于中
setup_logging 中的文件"visualizer.py"、第210行
文件"os.py"、行225、位于 makedirs 中
PermissionError:[WinError 5]访问被拒绝:'Z:\\run\\user\\1001\\doc\\d308a8e
3\\logs'
[204]由于未处理异常,无法执行脚本'visualizer'!
看起来 visualizer 是用 python 编写的。
是否也可以通过某种方法让脚本具有适用于 Linux 的可视化工具?
提前感谢和 BR