This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-L-SDK:可视化工具可在 Linux 下使用吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1467437/mmwave-l-sdk-is-the-visualizer-available-under-linux

器件型号:MMWAVE-L-SDK
主题中讨论的其他器件:AWRL6844、IWRL6844

工具与软件:

你(们)好

我 iÍ 下载了 shell 脚本、以便在 Linux 和 μ C 下安装最新的 mmWave L SDK (v 06.00.03.00)、并且 visualizer 工具仅以.exe 文件的形式提供、无法在 Linux 下本地运行。

所以我试着用酒和瓶子让它运转、但它们都不起作用。

至少瓶子给了我一个输出到终端,它面临一些权限问题:

wineserver:使用服务器端同步。
回溯(最近的呼叫最后):
文件"visualizer.py"、第236行、位于中
setup_logging 中的文件"visualizer.py"、第210行
文件"os.py"、行225、位于 makedirs 中
PermissionError:[WinError 5]访问被拒绝:'Z:\\run\\user\\1001\\doc\\d308a8e
3\\logs'
[204]由于未处理异常,无法执行脚本'visualizer'!

看起来 visualizer 是用 python 编写的。
是否也可以通过某种方法让脚本具有适用于 Linux 的可视化工具?

提前感谢和 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我您在使用什么器件吗?  

    是的、很遗憾、SDK 随附的可视化工具目前仅支持 Windows 操作系统。 让我检查是否有任何 python 脚本可供共享并返回给您。  

    还有一个基于 MATLAB 的可视化工具(在这里)、您可以通过下载雷达工具箱来访问它 、如果可以提供任何帮助。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我使用的是 AWRL6844 EVM。

    基于 MATLAB 的可视化工具是否也能用于基本的 OOB 演示?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    看起来该主题已被 其他工程师选中、因此很抱歉打断您一下。 MATLAB 可视化工具 Josh Linked 仅适用于 AWRL6844车内演示、即安全带提醒装置、车内儿童检测和入侵检测。 对于开箱即用/毫米波演示、可以直接从下的 Python 源代码运行 Radar Toolbox Body and Chassis Visualizer /tools/visualizers 大批量模拟与逻辑产品部(Applications_Visualizer)/测量系统分析(Body_And_Chassis_Visualizer)/GUI_main.py。 其中还包含支持 Python 函数和文件  /tools/visualizers Applications_Visualizer common、您也可以查看该文档。

    如果这有助于或需要更多信息、请告诉我!

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    感谢这么快的答复!

    我已经了解了上述 Body_And_Chassis_Visualizer 并使其正常运行(在处理几个依赖问题后)。

    不过、在 GUI 的器件下拉菜单中、没有 AWRL6844选项。
    由于我们目前仍在努力刷写6844器件、我尚未能够测试列出的其他器件是否兼容。

    尽管如此、这解决了此处的问题、我们将针对闪烁问题创建一个单独的主题。

    再次感谢 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴我能够提供帮助! 关于缺少的 AWRL6844选项、请注意、xWRL6844器件选项支持 AWRL6844和 IWRL6844。 如果 Device Selection 中完全缺少该选项、请确保您使用的是最新的 Radar Toolbox、即2.30.00.12。

    我会留意您发布的有关闪烁问题的文章。

    谢谢、

    Kristien