This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:内部- PDS 软件问题

Guru**** 2959640 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1486079/pmp40988-internal---pds-software-question

器件型号:PMP40988

工具与软件:

您好!  

我们的客户正在使用 PMP40988电路板并正在开发软件。 他们提出了以下问题。 您能帮助说明一下吗?  

问题:客户注意到 PLECS 模型和 CCS 之间的外部电压环路控制器实施存在差异。 两者是否不同?请澄清。

谢谢、此致、

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、型号和硬件并不完全相同。 硬件实现了一些不同的缩放、而模型中不包含这些缩放。