Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, TIDA-010933
工具与软件:
尊敬的 Expert:
这适用于 Compal ORV3管理板、最终客户是戴尔。
客户要求提供液体冷却电机的直流/交流解决方案。
我已经提出了 TIDA-00913、但客户需要 单相解决方案。
你有什么建议吗? 规格如下:
40~60VDC 输入、24VAC 输出、6A、60Hz。
此致、
Allen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, TIDA-010933
工具与软件:
尊敬的 Expert:
这适用于 Compal ORV3管理板、最终客户是戴尔。
客户要求提供液体冷却电机的直流/交流解决方案。
我已经提出了 TIDA-00913、但客户需要 单相解决方案。
你有什么建议吗? 规格如下:
40~60VDC 输入、24VAC 输出、6A、60Hz。
此致、
Allen
您好、Allen:
好的。 考虑到客户及其最终客户、您可能需要性能解决方案。 尽管我们仍需要将 TIDA-010933.2调谐到24VAC 输出、但我认为 TIDA-010933.2可能是您正在寻找的最接近的解决方案。
但是、设计指南完全没有关注低压48V 输出变化: https://www.ti.com/lit/pdf/tiduf63
可以重点了解 设计指南中的"1.3直流/交流逆变器"部分和图1.5的方框图、将其修改为低电压版本。
40V~60V 直流输入足以实现24VAC 输出、因此 我们不需要参考设计中的直流/直流部分。
此致、
Jerome Shan