This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:询问单相解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484716/tida-00913-inquire-for-single-phase-solution

器件型号:TIDA-00913

工具与软件:

尊敬的 Expert:

这适用于 Compal ORV3管理板、最终客户是戴尔。

客户要求提供液体冷却电机的直流/交流解决方案。  

我已经提出了 TIDA-00913、但客户需要 单相解决方案。  

你有什么建议吗? 规格如下:

40~60VDC 输入、24VAC 输出、6A、60Hz。

此致、

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您就此问题与我们联系。  能否 获得有关冷却电机的更多详细信息

    它是单相 ACIM、因此需要24Vac 6A 60Hz 电源吗?

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

     24VAC 6A 60Hz 电源的更新信息。

    2A 用于液阀电磁阀开/关控制、而不是电机控制。

    其余4A 连接到扩展托架、因此 Compal 不知道客户可能使用哪些应用程序。

    对此、您有建议的解决方案吗? 谢谢

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    好的。 考虑到客户及其最终客户、您可能需要性能解决方案。   尽管我们仍需要将 TIDA-010933.2调谐到24VAC 输出、但我认为 TIDA-010933.2可能是您正在寻找的最接近的解决方案。

    但是、设计指南完全没有关注低压48V 输出变化: https://www.ti.com/lit/pdf/tiduf63

    可以重点了解 设计指南中的"1.3直流/交流逆变器"部分和图1.5的方框图、将其修改为低电压版本。

    40V~60V 直流输入足以实现24VAC 输出、因此 我们不需要参考设计中的直流/直流部分。

    此致、

    Jerome Shan