This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00127:PMP21738

Guru**** 2933140 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1486513/tida-00127-pmp21738

器件型号:TIDA-00127
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具与软件:

您好:

这里似乎有一些混淆的原因:从 PMP21738设计来看、环路带宽被绘制为交叉频率为110kHz。

使用 LM5022控制器可以实现这一点吗?

在输出端连接了交流 RECT 时、该原理图看起来很奇怪

此拓扑能否使用26-30V 窄直流输入进行扩展并升压至120V @ 300W? 将在初级侧使用 GaN、并将 SYNC rec 与 UCC2416或等效的 MPS68xx 结合使用

TINATI 中是否有接近匹配的控制器?

或 SPICE 模型?

感谢您在此问题上提供任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了。

    问题已关闭。

    Thnx