Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00127 主题中讨论的其他器件:LM5022
工具与软件:
您好:
这里似乎有一些混淆的原因:从 PMP21738设计来看、环路带宽被绘制为交叉频率为110kHz。
使用 LM5022控制器可以实现这一点吗?
在输出端连接了交流 RECT 时、该原理图看起来很奇怪
此拓扑能否使用26-30V 窄直流输入进行扩展并升压至120V @ 300W? 将在初级侧使用 GaN、并将 SYNC rec 与 UCC2416或等效的 MPS68xx 结合使用
TINATI 中是否有接近匹配的控制器?
或 SPICE 模型?
感谢您在此问题上提供任何帮助。
R