Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010234, TIDA-010016
主题中讨论的其他器件:TIDA-010234、
工具与软件:
您好!
您是否有一个描述 BoosterPack PRU-Firmware 引脚的列表?
什么是硬编码、什么是灵活编码、什么可以忽略并以不同方式使用?
例如、ENL2是否需要 PRG0_PRU1_GPO0、或者它是否可用于与 BoosterPack PRU-Firmware 无关的应用?
FAULT8的 CAN 引脚?
这些是 客户设计中 BoosterPack PRU-Firmware 所需的引脚吗?

此致、Holger