This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010016:PRU 固件引脚

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010234, TIDA-010016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488330/tida-010016-pru-firmware-pins

器件型号:TIDA-010016
主题中讨论的其他器件:TIDA-010234

工具与软件:

您好!
您是否有一个描述 BoosterPack PRU-Firmware 引脚的列表?
什么是硬编码、什么是灵活编码、什么可以忽略并以不同方式使用?
例如、ENL2是否需要 PRG0_PRU1_GPO0、或者它是否可用于与 BoosterPack PRU-Firmware 无关的应用?
FAULT8的 CAN 引脚?

这些是 客户设计中 BoosterPack PRU-Firmware 所需的引脚吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您是指 TIDA-010016还是较新的 TIDA-010234?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、您好!

    它们使用 BOOSTXL-IOLINKM-8评估板| TI.com。 这就是 TIDA-010234。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    该电路板的预期用例是将其用于 IO-Link。 由此、正如其说明所示、所有引脚都应用于该用例。  

    如果您希望将引脚重复用于不同的用途、可以这样做。 我们无法 对此给出一般答案。 如果您不使用引脚、通常可以重复使用它。 例如、未使用 Port2 IO-Link、则可以使用 ENL2进行其他操作。 请注意、如果您更改功能、不会根据"输出"来驱动"输出"(例如、不要将 RX 引脚重复用于输出目的)。 示例中尚未使用故障引脚。 这里也适用同样的规则。 如果原理图适合您的需求、请检查它。  

    如果我们讨论的是定制设计、则应遵循以下基本规则。  

    TXn ->任何 PRU GPIO 均可使用

    RXn ->默认情况下、 需要使用与 EVM 上相同的引脚、但我们可以根据请求生成自定义 PRU FW、以便使用任何 PRU GPIO

    所有其他引脚->可以使用任何 GPIO。  

    如果客户具有不同的故障/LED/DI/DO 设置机制、则可以根据其需求进行更改。 仅对于 PRU、需要 RX/TX/TXEN、其他一切都很灵活。 如果您的操作与示例类似、则重复使用该示例可能会更容易。   

    此致

    Christof