This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法使用第三方变压器库运行仿真

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1488859/pspice-for-ti-not-able-to-run-the-simulation-with-third-party-transformer-lib

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

专家们、您好!
https://www.ti.com/video/6162754989001?context=1146489-1146488-1146482
我在观看此视频时了解了如何为反激式设计导入第三方变压器库。
e2e.ti.com/.../750372018.lib
这是我在视频后面跟着的库文件、由于它没有任何符号、我选择了该选项、基本上是为一个带引脚的符号创建一个框。


我可以导入符号、但问题是仿真未运行信标、因为它引发了此错误。
错误(ORPSIM-15108):X_U3使用的子电路750372018未定义

这是什么意思? 如何解决此问题?
我可以使用这个库吗?

请告诉我。
谢谢。此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您是否执行了视频3:02中开始的步骤(手动将750372018.lib 文件添加到您的仿真配置文件)?

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:
    我很抱歉、我漏掉了该步骤、但在添加该步骤后、出现了错误。
    ****扩展 SUBCIRCUIT X_U3 ****
    .param RxLkg 289.48欧姆
    .param 泄漏0.3435uH
    X_U3.Rlkg 0 X_U3.2a{RxLkg}
    X_U3.L_Lkg 0 X_U3.2a{Leakage}Rser
    -------------------------------------------------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。
    + 0.01m Ω
    X_U3.Lpri1 X_U3.2a 0 39.657uH Rser
    -------------------------------------------------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。
    + 52m Ω
    X_U3.Laux1 0 0 134.444uH Rser
    --------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。
    + 84.5m Ω
    X_U3.Lsec1 0 134.444uH Rser
    --------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。
    + 350M Ω
    X_U3.Lsec2 0 54.444uH Rser
    --------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。
    + 392m Ω
    X_U3.K X_U3.Lpri1 X_U3.Laux1 X_U3.Lsec1 X_U3.Lsec2 1.
    .param Cprm1 88pf
    .param Rdmp1 33710.04欧姆
    X_U3.Cpri1 0 0{Cprm1}Rser
    --------------- $
    错误(ORPSIM-16015):未知参数。

    此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    库文件语法对于 PSPICE 而言可能不正确。 尝试以下操作:

    (二
    *制造商: Wurth Electronics Midcom
    *联系方式: spice@we-online.com
    (二
    *版权所有(C) 2022 Wurth Electronics Midcom Inc.
    保留所有权利。
    (二
    *免责声明: Wurth Electronics Midcom 已尽一切合理努力确保准确性
    *根据提供的仿真模型,Wurth Electronics Midcom 不能保证免除上的错误
    *仿真模型,也不保证仿真模型是最新的。
    本公司保留在无须发出通知的情况下,暂时或永久地更改或停止部份或全部"服务"的权利。
    * Wurth Electronics Midcom 明确声明不对该模拟模型作出任何暗示保证。
    (二

    .subckt 750372018 2 1 5 4 10 9 7 6.
    .param RxLkg=289.48 Ω
    .param 泄漏=0.3435uH
    Rlkg 2 2a 289.48 Ω
    L_Lkg 2 2a 0.3435uH Rser=0.01m Ω
    Lpri1 2a 1 39.657uH Rser=52m Ω
    Laux1 5 4 134.444uH Rser=84.5m Ω
    Lsec1 10 9 134.444uH Rser=350m Ω
    Lsec2 7 6 54.444uH Rser=392m Ω
    K Lpri1 Laux1 Lsec1 Lsec2 1.
    .param Cprm1=88pf
    .param Rdmp1=337810.04欧姆
    Cpri1 2 1 88pf Rser=10m Ω
    Rdmp1 2 1 33710.04欧姆
    Rg3 2 0 20MHz
    RG5 5 0 20MHz
    RG7 1 0 20MHz
    Rg9 4 0 20MHz
    RG11 10 0 20MHz
    RG12 7 0 20兆
    Rg19 9 0 20MHz
    Rg20 6 0 20MHz
    .ends

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jc、
    非常感谢。  :)
    此致、
    Naveen