This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00316:设计中运算放大器级增益的计算存在问题

Guru**** 2876320 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033, LAUNCHXL-F28379D, REF2030, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476039/tida-00316-issue-with-the-calculation-of-gains-of-opamp-stage-in-the-design

器件型号:TIDA-00316
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DREF2030、REF2033 OPA2322

工具与软件:

我有几个问题。 我计划连接 LA55P 电流传感器、该传感器的运行与您使用的传感器大致相似。

1.现在我用图17中给出的电路计算了单极模式的输出电压。 首先、我不了解当传感器的输入和基准电压在同相端子上时如何获得反相输出。

2.其次,一个2.5 V 的基准是如何改变30mV 的电压到3V 左右。

3、请在第一阶段分享运算 AMAP 增益的计算帮助我理解。

4.第二,我想用 lauchpad f28379D ADC 引脚插入我的传感器 LA 55p ,如果计划使用此配置中使用的运算放大器,建议需要哪些修改。 ADC 位于 launchpad 内部。 我想它接受高达3.3的单极电压。 V.

请参见图17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您就 您的问题联系我们。

    1.正确的是,图18中的仿真结果 不符合 图17中 SCH 的电路。  以下是我的仿真结果、供您参考:

    当我们将 V3从2.5V 更改为1.65V 时、我们可以得到类似于图18的结果:

    这是我重建的 TINA 模型、供您参考:  

    e2e.ti.com/.../Figure17_5F00_TIDA_5F00_00316.TSC

    LAUNCHXL-F28379D ADC 输入默认支持0-3V、因为板载基准电压为3.0V。 如果您需要高达3.3V 的电压、可以选择外部基准源。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于输入信号的反相、请注意系统 GND 连接到传感器的正输出(电流源 IG1)。 这使得传感器的输出反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我想简单地使用3V 的默认电压、那么此电路中的基准电压必须为1.5V??

    其次、您能否建议我使用生成该1.5 V 基准的方法来关闭信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    是的、将基准电压更改为3.0V/1.5V 是一种更简单的方法。 只需将此参考设计中 REF2033的 U11替换为 REF2030即可。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我有多个基于此类运算放大器的条件电路、一个单基准 IC 就足以满足所有需求。  

    我使用的是这个精确的电路。

    其次、ref2030采用难以手工焊接的超小型封装。 你可以建议在 SOIC8封装中的某种方法  

    或任何其他替代方案。

    我有3个这样的电路与 LA55p 电流传感器连接、我打算在全部三个传感器上使用单个参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF5030采用 SOIC-8封装、但其仅具有3.0V 的输出、您需要为1.5V 偏置添加一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的、所以我们建议一个 ref5030 +电阻分压器+一个缓冲器、以便馈入电路中的参考值1.5。

    2.我的第二个问题仍然没有回答。 我可以为参考设计中提到的三个这样的条件电路使用单个参考吗?

    由于 OPA2322具有400pA 的输入偏置电流、而 ref5030可能具有数十 mA 的输出。

    请提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 REF5030就足够了。 与1.5V 分压电阻器的电流相比、OPA 的400pA 负载可以忽略不计。 您可以分别为这些分频器设置1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要对每个调节电路使用单独的分压器? 或者

    单个基准5030 +电阻分压器+电压缓冲器、可将生成1.5V 的电压馈送到参考设计中所有此类相同的调节电路。 ???

    其次、TI 具有将电压驱动器和缓冲级集成到一个而不是使用分立式元件集成到一个中的任何或任何 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好为每个通道使用单独的电阻分压器。

    1.5V 的单个 REF5030 +电阻分压器+电压缓冲器可馈送到所有此类相同的调节电路。

    您可以考虑将 REF2030 (SOT23 - 5引脚)用于 同时具有3.0V 和1.5V 输出的电路设计。 虽然其封装稍小、因此 手工焊接会更加困难、但可以在设计阶段手工焊接、并在大规模生产中将机器焊接。