Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, OPA2322
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 REF2030、REF2033 、 OPA2322

工具与软件:
我有几个问题。 我计划连接 LA55P 电流传感器、该传感器的运行与您使用的传感器大致相似。
1.现在我用图17中给出的电路计算了单极模式的输出电压。 首先、我不了解当传感器的输入和基准电压在同相端子上时如何获得反相输出。
2.其次,一个2.5 V 的基准是如何改变30mV 的电压到3V 左右。
3、请在第一阶段分享运算 AMAP 增益的计算帮助我理解。
4.第二,我想用 lauchpad f28379D ADC 引脚插入我的传感器 LA 55p ,如果计划使用此配置中使用的运算放大器,建议需要哪些修改。 ADC 位于 launchpad 内部。 我想它接受高达3.3的单极电压。 V.
请参见图17