Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020047 工具与软件:
您好!
我们根据 TIDA-020047参考设计制作了一个电路板、并尝试使用电动汽车电池(24V)对其进行测试、电路板损坏(尤其是 AM237)。
我们要求电池的负载突降特征(附一个),我们希望在板上做一些修改,以保护它并使工作没有风险。
您能否向我们推荐解决此问题的解决方案?