This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA-020047的负载突降问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492265/tida-020047-load-dump-issue-with-tida-020047

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

您好!

我们根据 TIDA-020047参考设计制作了一个电路板、并尝试使用电动汽车电池(24V)对其进行测试、电路板损坏(尤其是 AM237)。

我们要求电池的负载突降特征(附一个),我们希望在板上做一些修改,以保护它并使工作没有风险。

您能否向我们推荐解决此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布电源输入电路的原理图?  您复制的设计在24V 下应该可以正常工作。  除此之外、D9应保护输入。

    此致、

    Brian