Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1, TIDA-010272
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010272 主题中讨论的其他器件:BQ79731-Q1、
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在开发基于 TIDA-010272 参考设计的电路板、他们对功能安全有一些问题:
1)参考设计可以达到什么安全级别? ASIL D?
2)我们是否可以结合使用 BQ79731和 DRV3901来实现 ASIL D ? 应该考虑什么?
提前感谢您、
Geraldine