This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010272:功能安全问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1, TIDA-010272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1490469/tida-010272-functional-safety-questions

器件型号:TIDA-010272
主题中讨论的其他器件:BQ79731-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发基于 TIDA-010272 参考设计的电路板、他们对功能安全有一些问题:  

1)参考设计可以达到什么安全级别?  ASIL D?

2)我们是否可以结合使用 BQ79731和 DRV3901来实现 ASIL D ?  应该考虑什么?

提前感谢您、  

Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Baret、

    参考设计无法达到任何安全级别、因为它并不是为了达到任何安全目标。 TIDA-010272可提供可靠的  过流监控和应对措施。BQ79731-Q1本身就是如此  ASIL D.

    Junhua.