This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:下载许可证文件失败

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491537/pspice-for-ti-failing-to-download-license-file

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

PSpice-for-TI 安装程序在安装过程结束时未能下载许可证文件。 我尝试了 TI 客户支持提供的一些建议修复、但这些修复无效。 下面对此进行了更详细的说明:

安装程序完成后、会向我显示以下消息:  

然后点击"Yes"后、将显示以下消息:  

如果我选择"Restart Now"(立即重启)和"Finish"(完成)、我的计算机将重新启动。 如果我随后尝试运行 PSPICE for TI、将收到以下消息:

如果我再次尝试运行安装程序、将重复完全相同的过程。  

TI 客户支持建议使用以下步骤来解决此问题:

"(1) 请使用添加/删除程序卸载。 然后在管理模式下重新安装。

(2) 如果您已经设置了环境变量、但它不起作用。 请附加 qalog.txt、以便我们进一步检查。  

(3)如果它有效、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移变得非常大。"

我尝试过这些步骤、但它不起作用;我仍然得到相同的结果。 未生成"qalog.txt"文件。  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请共享文件 "C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3000.cdsPspiceTIlog.txt

    注意、在 TI 支持团队推荐的解决方案中、我认为环境变量设置不正确、因此还要执行该操作、卸载软件、重启并尝试在管理模式下重新安装。 也会让您了解这种情况的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们等待开发人员查看日志文件。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4863.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设置环境变量后的 qalog.txt 文件。 我在管理模式下使用环境变量执行了卸载、重新启动、重新安装、并且程序已成功安装和打开。 但是、我随后关闭了程序、删除了环境变量(按照通常的建议)、现在又出现了一些奇怪的情况:我的计算机在已安装应用程序的列表中看不到 PSpice (因此、我无法卸载它或通过  尝试搜索它来运行它);我手动定位了 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\bin\pspice.exe 和 C:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\bin、但它们再次尝试在图片中显示相同的消息、并在 Capture.exe 中显示了相同的错误。 希望 qalog.txt 可以帮助您对此进行排序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请尝试再次运行 PSpice for TI、看看是否可以检索许可证文件? 我听说有一个服务器中断。 如果未运行、请重新安装。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已重新安装环境变量、现在它正在工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个环境变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDS_LIC_QA_TEST 设置为 C:\Cadences\qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 PSpice for TI 并不需要。 它仅用于在出现问题时进行故障排除。 许可证问题是由于服务器中断而不是您的计算机。