This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492232/ucc256403-ucc256403

器件型号:UCC256403

工具与软件:

您好!  

IAM 通过使用  UCC256403 IC 在我的 LLC 转换器设计中实现。

我的设计输入为350V-420V Voutput 为40V 至60V。

输入为390V 且输出为55V 时。

当处于空载状态时、我会观察到可闻噪声。 施加负载时、此噪声会增加。

我添加了波形。 我们可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratap:

    您使用的是哪个 IC 版本403或403A? 请确认一下吗?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 完整器件型号为 UCC256403DDBR。 IAM 在加载时观察可闻噪声。 原因可能是什么、要采取哪些措施来降低噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratap:

    感谢您的确认。 目前突发频率为2kHz。 您能否尝试提高应降低突发频率的 BMTL 阈值。

    此外、数据包中的最小突发脉冲为40个。 我在你的波形中没有看到这一点。 您能告诉我、波形适用于什么负载吗? 此外、您能否共享设计计算器。

    此致

    Manikanta P