This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:TIDA-050074基于 GaN 的140W USB PD3.1 USB-C®︎μ︎ 适配器参考设计 PFC 级

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483422/tida-050074-tida-050074-140-w-gan-based-usb-pd3-1-usb-c-adapter-reference-design-pfc-stage

器件型号:TIDA-050074

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我们使用的是  TIDA-050074  一个项目的文件夹。 最初、我们使用低压输出(18V)、因此根据数据表、PFC 级不会开启。 由于空间限制、我们从设计中移除了 PFC 级。 但是、要求现在已更改、我们需要输出  28V (5A) . PFC 级对于这一新要求是否必要?  如果没有 转弯  是否有办法移除 PFC 级?  否则为0  关于更小外形尺寸电感器(L4、185µH)的建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harijith:  

    感谢您的耐心等待、我们的 E2E 问题报告系统出现了一些问题、但未能分配到正确的组。

    TIDA 可在电流为5A 时支持28V 电压、 这是满负载140W 条件。  

    我认为 AHB 控制器需要交流输入来 为自身供电并开始开关。 其数据表的第3.2节对此进行了介绍。  

    谢谢!

    John