请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050074 工具与软件:
大家好、团队成员:
目前、我们使用的是 TIDA-050074 一个项目的文件夹。 最初、我们使用低压输出(18V)、因此根据数据表、PFC 级不会开启。 由于空间限制、我们从设计中移除了 PFC 级。 但是、要求现在已更改、我们需要输出 28V (5A) . PFC 级对于这一新要求是否必要? 如果没有 转弯 是否有办法移除 PFC 级? 否则为0 关于更小外形尺寸电感器(L4、185µH)的建议: