This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:占空比失真

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1493651/ucc2897a-duty-cycle-distortion

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

尊敬的先生:

我们在项目中将 UCC2897A 用于有源钳位正向转换器。 它设计 用于为12V 电池充电。 当我们在8V 至14.3V 之间的任何电压下从满载卸载转换器到空载时、占空比会失真。 下面附上了波形以供参考。

紫色波形是初级侧上主 MOSFET 的占空比。

满载电流为13A。

有时续流 MOSFET 也会损坏。

需要您对此提供的建议才能解决此问题。

谢谢  

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增加电流斜率补偿、以查看是否可以解决该问题。 由于斜坡补偿不足、这类似于典型的次谐波行为。

    检查电流检测信号以查找电流尖峰是否会导致脉冲关断异常。