This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:uc1846

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491860/uc1846-uc1846

器件型号:UC1846

工具与软件:

您好:

我一直在使用 UC1846控制器进行 TI 仿真:通过将反馈分压器设置为给5*(1+3.73)、无论变压器比 I 输入如何、都无法获得正确的输出。

此外、如果我将电源输入更改为60V (而不是48V)、甚至无法获得~ 17V 的电压

非常感谢作出任何澄清。

请参见随附的 TINATI 文件

e2e.ti.com/.../UC1846RG_5F00_TRANS3fdbk.TSC

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    我们正在调查您的问题、并将很快做出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来看一下。 通常、某些元件可以钳制电压。

    我需要一个星期后才能答复、因为我会离开市区几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的仿真文件是 Vin = 18V 的。 请检查您的文件并提供正确的文件、正如您在仿真中提到的 Vin = 60V、但不知何故、您提供的文件仅为18V。