Other Parts Discussed in Thread: UC1846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1846 工具与软件:
您好:
我一直在使用 UC1846控制器进行 TI 仿真:通过将反馈分压器设置为给5*(1+3.73)、无论变压器比 I 输入如何、都无法获得正确的输出。
此外、如果我将电源输入更改为60V (而不是48V)、甚至无法获得~ 17V 的电压
非常感谢作出任何澄清。
请参见随附的 TINATI 文件
e2e.ti.com/.../UC1846RG_5F00_TRANS3fdbk.TSC
-r