This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11257:PMP11257评估板电路不需要输入辅助电源 μA

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, PMP11257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1486015/pmp11257-the-pmp11257-evaluation-board-circuit-does-not-require-input-auxiliary-power-a

器件型号:PMP11257
主题中讨论的其他器件:TPS2378

工具与软件:

PMP11257评估板电路、如果不需要输入辅助电源、是否可以移除 TPS2378外设和辅助输入电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在对此进行调查、如有答案、将发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、是的、您可以移除此辅助电路;但是、您仍需要将 APD 拉至低电平。 因此在 APD 和 RTN 之间连接一个下拉电阻。 或者需要 APD 到 RTN 短路。 谢谢!