This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:工具已修改我现有 OrCAD 安装的快捷方式

Guru**** 2931720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1489448/pspice-for-ti-tool-has-modified-my-shortcut-for-my-existing-orcad-installation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

当我尝试使用 OrCAD 打开原理图时、TI for pspice 会打开。

我尝试使用路径"C:\Cadences\SPB_23.1\tools\bin\Capture.exe"指定捕获、但使用路径"C:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\Capture.exe"。

如果我使用 windows-->"节奏 PCB 2023-->"捕获 CIS 路径、我只能正确开始捕获。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    你在谈论这样的 Windows 快捷方式吗?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在讨论的是在文件夹结构(即原理图文件)中双击使用 OrCAD 制作的设计文件,例如:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与之关联的默认程序。 不确定您是如何指定路径的。 尝试以下操作:

    右键单击 DSN 文件并选择"open with"(打开方式):

    单击"更多应用程序"并选中"始终使用此应用程序打开"复选框

    滚动到底部并 单击"在此 PC 上查找其他应用程序"

    选择要使用的 capture.exe、然后点击"open":

    单击更改按钮。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所做的... 它没有帮助.. 仍然是 TI for pspice 开始当我之后双击图标时..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有权访问注册编辑器? 您是否要检查它们是否在 Computer\HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\中定义?

    如果看到 DSN、.opj 和.olb、请导出它们(用于备份)并删除它们、然后重新引导计算机并重试。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、还请检查 用户或系统环境变量中是否有任何指向 C:\cadency\pspiceti\tools\bin\的硬路径。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未指定路径的情况下、注册表编辑器中用于 DSN/OPJ/扩展的"openwithlist"条目全部设置为"capture.exe"。

    Cadence Switch 发布文件关联 适用于 HKEY_CURRENT_USER 的 DSN 文件、如下所示

    ...在 系统环境变量中,CDSROOT 已被重新定义为"C:\Cadences\PSpiceTI"

    我将更新 CDSROOT 至正确的路径、这应该有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我会解决这个问题.. 但对于 SPICE、ti 仍在打开 DSN 文件。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否删除了密钥? 请参阅我不再有.DSN:

    在修改注册表之前, 我在开始时遇到了与您相同的问题:通过打开和没有区别更改默认程序。 尽管如此、我现在成功地将默认程序切换为 SPB 24.1。  

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有两个"capture.exe"在我打开的 OLB、DSN 和 OPJ 列表中:

    其中一个打开 SPB24.1、另一个打开 PSpice for TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、之后在资源管理器中继续为 DSN 文件附加 ti for pspice。 我必须监督另一个接管的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您是否看到我发送给您的消息?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我也回答了 星期二。 我的日历是免费的上午11点以后,明天一整天直到下午2点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我刚刚回答。