This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TMS320F28379D

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1499143/tida-01606-tms320f28379d

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

你(们)好

关于 TIDA-01606参考设计、我想知道 E6版本是使用 SPWM 还是 SVPWM? 我在 TINV_F28379D 工程中没有看到任何介绍;

在我的理解中、似乎使用了 SVPWM、但在程序中我没有看到对扇区和向量动作时间的任何介绍

无论使用何种控件、您能为我提供一个特定的代码片段、最好是在哪个程序中。

非常感谢

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lydia:

    379d 代码使用正弦 PWM 控制。

    039C 使用 SVPWM (在最新的 DPSDK 中提供)

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kelvin:

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    谢谢、我还有一个问题、就是 svpwm 实际上是在039c 中使用的、还是使用了三次谐波注入、相当于 svpwm

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解,它们是等效的(svpwm 和三次谐波注入)