Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 工具/软件:
您好的团队、
这是代表客户发布的。
你(们)好
关于 TIDA-01606参考设计、我想知道 E6版本是使用 SPWM 还是 SVPWM? 我在 TINV_F28379D 工程中没有看到任何介绍;
在我的理解中、似乎使用了 SVPWM、但在程序中我没有看到对扇区和向量动作时间的任何介绍
无论使用何种控件、您能为我提供一个特定的代码片段、最好是在哪个程序中。
非常感谢
此致、
Lydia