Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010938 工具/软件:
您好:
我目前正在使用 TIDA-010938 " 适用于电池储能系统、基于 GaN 的10kW 单相串式逆变器参考设计 。 我想知道 TI 提供的示例代码是否有效实现 防孤岛保护 。
如果包括防孤岛保护、请提供有关如何实施该保护措施的详细资料。 具体而言、我对以下内容感兴趣:
-
。 条件 已使用(例如、被动、主动或混合技术)。
-
。 特定函数或代码段 监控原理图。
-
不限 相关的配置设置或参数 失真源。
如果所提供的代码中未实施防孤岛保护、您可以提出任何建议 建议的方法 或其他资源来将其集成到设计中?
感谢您的帮助!