This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:有关 TI 代码中的防着陆保护的咨询

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500478/tida-010938-inquiry-regarding-anti-islanding-protection-in-ti-code

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

您好:

我目前正在使用  TIDA-010938 " 适用于电池储能系统、基于 GaN 的10kW 单相串式逆变器参考设计  。 我想知道 TI 提供的示例代码是否有效实现 防孤岛保护

如果包括防孤岛保护、请提供有关如何实施该保护措施的详细资料。 具体而言、我对以下内容感兴趣:

  1. 条件 已使用(例如、被动、主动或混合技术)。

  2. 特定函数或代码段 监控原理图。

  3. 不限 相关的配置设置或参数 失真源。

如果所提供的代码中未实施防孤岛保护、您可以提出任何建议 建议的方法 或其他资源来将其集成到设计中?

感谢您的帮助!