Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14141-Q1 工具/软件:
大家好、我们使用 UCC14141-Q1 IC、我们观察到 UCC14141-Q1 Excel 计算器中存在0.75W 的损耗、请回答以下问题。
1.在环境温度=25°C 时、UCC1414-Q1 IC 吸收了100°C 的温度、当我们在环境温度= 60°C 且外壳级别下执行测试时、温度甚至更大、请提供建议来控制热问题/限制。 有时、IC 在外壳测试中被锁闭、我们不知道 IC 锁闭的原因。