This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141-Q1 IC 热限制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500378/ucc14141-q1-ucc14141-q1-ic-thermal-limitations

器件型号:UCC14141-Q1

工具/软件:

大家好、我们使用 UCC14141-Q1 IC、我们观察到 UCC14141-Q1 Excel 计算器中存在0.75W 的损耗、请回答以下问题。

1.在环境温度=25°C 时、UCC1414-Q1 IC 吸收了100°C 的温度、当我们在环境温度= 60°C 且外壳级别下执行测试时、温度甚至更大、请提供建议来控制热问题/限制。 有时、IC 在外壳测试中被锁闭、我们不知道 IC 锁闭的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kummara:

    -请分享原理图和设计计算器进行审查。

    -您可以在@25°C 条件下查看 EVM 用户指南(下方链接)中的效率图以及热像图、以便了解 UCC14141-Q1的外壳温度。

    UCC14141EVM-068适用于偏置牵引逆变器栅极驱动器器件(修订版 A)

    -最后、建议在 RLIM 引脚处进行 RDR 配置、以提高系统的效率(请参阅下文)。 该配置降低了 RLIM 引脚灌入电流时通过 RLIM 电阻器消耗的功率。 确保您正在使用它。

    谢谢你