Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001
Thread 中讨论的其他器件:USB2ANY、 ULC1001
工具/软件:
尊敬的先生或女士:
我目前正在设置一个研究项目、其中涉及使用 ULC1001-DRV290XEVM 和 ULC1001软件。 此外、我使用的是 USB2ANY 接口。 虽然我成功获得了驱动程序、但很遗憾、我无法获得德州仪器(TI)提供的镜头。 作为替代方案、我使用的是不同的镜头、但在使用此替代产品正确配置系统时、我遇到了一些挑战。
具体来说、该器件无法有效地将水从透镜表面吸走、我正在尝试确定此问题的根本原因。 以下是我从卖家收到的关于压电环透镜的规格:
-
压电材料厚度:0.3吨
-
半径:4毫米
-
工作电压:90 Vpp
-
工作频率:4.9 kHz
尽管驱动程序文档显示频率范围为40–400kHz、但它似乎能够生成较低的频率(例如4.9 kHz)。 您能否确认此类低频是否受支持且有效、或者在指定范围之外运行是否会影响性能? 此外、感谢您为校准目的而设置的适当频率范围。
关于电压,由于镜头工作在90 Vpp (45 Vp),驱动器额定值为0–250 Vp,我将安培(puv)设置为45/250 = 0.18。 您能否确认该方法是否合适、或者是否建议使用替代电压设置?
最后、如果你对缺乏防水能力的潜在原因有任何进一步的了解、我将不胜感激。 如果您需要我方面的任何其他信息或说明、请随时与我们联系。
非常感谢您抽出时间回答我的问题。 我非常重视您的专业知识和支持。
此致、
Hidde