This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:使用其他镜头

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1501216/ulc1001-drv290xevm-use-of-other-lens

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
Thread 中讨论的其他器件:USB2ANYULC1001

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我目前正在设置一个研究项目、其中涉及使用 ULC1001-DRV290XEVM 和 ULC1001软件。 此外、我使用的是 USB2ANY 接口。 虽然我成功获得了驱动程序、但很遗憾、我无法获得德州仪器(TI)提供的镜头。 作为替代方案、我使用的是不同的镜头、但在使用此替代产品正确配置系统时、我遇到了一些挑战。

具体来说、该器件无法有效地将水从透镜表面吸走、我正在尝试确定此问题的根本原因。 以下是我从卖家收到的关于压电环透镜的规格:

  • 压电材料厚度:0.3吨

  • 半径:4毫米

  • 工作电压:90 Vpp

  • 工作频率:4.9 kHz

尽管驱动程序文档显示频率范围为40–400kHz、但它似乎能够生成较低的频率(例如4.9 kHz)。 您能否确认此类低频是否受支持且有效、或者在指定范围之外运行是否会影响性能? 此外、感谢您为校准目的而设置的适当频率范围。

关于电压,由于镜头工作在90 Vpp (45 Vp),驱动器额定值为0–250 Vp,我将安培(puv)设置为45/250 = 0.18。 您能否确认该方法是否合适、或者是否建议使用替代电压设置?

最后、如果你对缺乏防水能力的潜在原因有任何进一步的了解、我将不胜感激。 如果您需要我方面的任何其他信息或说明、请随时与我们联系。

非常感谢您抽出时间回答我的问题。 我非常重视您的专业知识和支持。

此致、

Hidde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidde:  

    负载是与透镜进行压电胶粘的模块。 您提供了 peizo 的信息。 镜头信息怎么样? 您是否知道涂胶后的谐振频率和模块阻抗? 我需要这些信息来帮助评估您的问题。  

    请参阅以下文档、了解您可能认为有用的文档。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/slaaek6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海龙

    感谢您的及时答复。 我发现您提供的文档非常有用。 不幸的是,我没有太多关于我使用的镜头的详细信息。 尽管如此、我遇到的问题似乎已经解决。 在缩小频率范围后、我注意到清洗性能有了显著改善。

    此致、

    Hidde