This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41081:HHC 性能信息

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502719/pmp41081-hhc-performance-information

器件型号:PMP41081

工具/软件:

您好 e2e:

我们的客户正在评估 PMP41081解决方案、他们对 HHC 存有疑问、如果电压环路以30kHz 至60kHz 的频率运行、甚至更低、在此设计中 HHC 性能如何? 150kHz-250kHz 频率难以在实际应用中实现。

此解决方案中的 CLB 部分没有很好的文档、是否有任何其他信息可用于描述它?

在 CCM TotemPole PFC 和 电流模式 LLC 参考设计中、突发模式似乎尚未完成、是否正确?

谢谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    控制带宽通常为控制频率的1/10、当您使用较低的控制频率时、控制延迟会相同地增加并影响控制环路。 但是、对于100kHz 电压环路、带宽不会产生太大影响。

    请参阅下面有关 CLB 逻辑的介绍、

    问题3、 该函数是历史记录代码的占用空间、在解决方案中不再使用。 我们的突发模式通过以下代码实现在 ISR3 ()

    IF (LLC_CONTROL_PU <= 0.2)

    LLC_db_cycle = 800;

    }
    暴露

    LLC_RAMP_max = LLC_CONTROL_PU*(LLC_IRAMPMAx_SET_RATIO);
    LLC_db_cycle = LLC_DEADTIME_min;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desheng:

    明白了、感谢您在这个问题上的帮助。

    Leon