This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:TPS61088-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479892/tps61088-q1-tps61088-q1

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61088、TPS55288、TPS55289

工具/软件:

您好:

有人知道如何将 VCC 输出固定在5V 电压下?  数据表不清楚、但这似乎意味着 输出电压约为5V、但取决于 Vin。  

数据表中还不清楚该引脚上的电流、有人吗?  

谢谢、

Michael Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。

    VCC 由内部 LDO 生成、其典型值为5.8V。

    电压随其负载(开关和内部电路)而变化。

    输出电流可能小于5mA。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我构建了一个如下电路、

    通过调整 AD5293电阻,我试图实现以下转换:

    发生正转换                 输出

    12V 直流                12V 直流

    ...                    ...

    10V                   6.8V

    ...                    ...

    7.5V                  4.5V

    输入电压范围为7.5-12VDC、步长为240;输出电压范围为4.5-12VDC、步长为240。  

    我尝试 使用 Webench 按照数据表中的建议对电路进行仿真。  但 Webench 不允许我输入输出电压范围、它创建了许多没有 TPS61088的示例设计。  我特别把 TPI61088作为我的选择。  所以、

    a.我需要做什么来使用 Webench 对电路进行仿真?

    b.如果我无法使用 Webench、Tina 可以工作吗?

    c.您是否有可以编辑的包含 TPS61088的仿真文件?

    提前感谢您、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我觉得奇怪的是、您希望输入侧的输出电压低。

    它无法由 TPS61088发布、因为它是升压转换器。

    输出只能高于升压的输入。

    您可能需要降压转换器?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    它既是降压 转换器、也是升压转换器。  当输入为12V 时、输出为12V、这在某种程度上被视为升压器。  当输入为10V、输出为6.8V 时、最小输入为7.5V、输出为4.5V。  这可以通过 TPS61088来实现吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPS61088无法实现这一点、您会推荐什么?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    TPS55288是否适用于我的应用? 这个器件似乎允许直接设置输出电压、甚至不需要外部数字电位器。  读数是否正确?

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您似乎需要降压/升压转换器。 tps55288可以、但可能不是最合适的。

    您能否提供输出电流范围、我们可以向您推荐合适的器件?

    您需要 I2C 接口还是 ACE-Q100?

    如有任何其他要求、请告知我。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    最大输出电流为4.6A、因此6.35A 的规格似乎不错。  是的、我需要 I2C、在 ACE-Q100上不需要。

    基本应用是、我们希望将7.5-12VDC 的可变输入电压转换为4.5-12VDC、240级、输入/输出一对一对应。  输出将用于彩色 LED 照明。  因此、通过调整驱动电压、我们将获得不同的颜色混合。  

    TPS55288似乎可以正常工作。  该器件附带评估板、参考原理图、BOM、电路板布局布线。  这些将使开发变得快速而平稳。  如果您想提出另一项建议、我希望这些参考资料也会随附。

    感谢您的帮助。

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     在此处推荐 TPS55289。 它的最小平均电流限值为7A、并与4个 MOSFET 集成。 设计中的最大平均电流约为12*4.5/0.95/12=4.74A、因此7A 足够了。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您的推荐。  

    在进一步的研究中,我读了一些相互矛盾的信息。  从数据表中可以看到、我的电流为0.8V 至22V、但来自 TPS55289评估模块用户指南、我阅读了这个:

    不确定哪一个正确。 我需要在12V (55W)时提供4.6A 电流。  不确定 TPS55289是否可以执行该操作。

    TPS55288可以提供5A 电流。  来自 TPS55288评估模块用户指南、

    我现在住在 TPS55288。  除了可能的较长交货周期外、没有任何缺点。  你怎么看?

    此致、

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    根据当前规格、TPS55289可以满足您的工作条件。 如您所见、在12V 输入下、TPS55289的输出功率为20*3=60W。

    对于您的应用、TPS55288将具有更好的热性能、而 TPS55289的总成本更低、解决方案尺寸更小且设计简单。 您可以根据自己的偏好进行选择。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    谢谢。  对于其他应用、此产品的电流要求可能更高、因此我使用的是 TPS55288。 我已订购评估板。

    您是否可以向我发送电子原理图、BOM、电路板布局文件?

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请将友谊请求发送给我。 我将通过消息向您发送文件。

    此致。

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我向你发送了友谊请求。  请告诉我接下来要做什么。

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我设置 TPS55288评估板并按照所有设置说明进行操作。  它通电但无法正常工作。  以下是问题、

    1.无论我施加了什么输入电压、无论我在 GUI 中设置了什么输出电压、输出电压都保持在3.9V 左右。  每次更改 GUI 输出电压时、寄存器映射中的值都会发生变化、只是电路板输出引脚 J3和 J4上没有变化。  

    2. GUI 始终显示运行状态为"升压",即使我尝试了降压转换。  

    3. 如果我在输出端施加负载(8k 电阻),电压会大幅降至0.5V 以下。  

    4、我买了2套。  两者的表现几乎相同。  

    其他设置:

    输入 VCC 电源(5.2V)=内部;

    I2C 从器件地址= 74h;

    强制 PWM (FPWM)模式-禁用;

    系统设置模式=内部;

    放电=禁用;

    FEEDBACK = 0.0752;

    电缆压降补偿=内部;

    让我知道我犯了什么错。  我也应该在美国与谁交谈以寻求帮助。

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能给我展示一下 GUI 界面的屏幕截图吗? 您是否启用了输出?

    我已将 EVM 文件发送给您。

    我很抱歉,我在中国,所以我不知道你可以联系谁在美国。 有任何疑问吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    收到 EVM 文件、但仅提供原理图。  您有板级配置文件 BOM 吗?  仿真就很好。  我计划运行仿真。  谢谢。  

    至于评估板设置、则是固件问题、下载权限和安装权限以及运行顺序。  不管怎么说,它现在都在工作。  评估板的工作原理几乎与预期完全相同、5V 至12V 之间的偏差为1%、 4.5V 至5V 与预期电压之间的偏差为1.5%。 感谢您的帮助。

    我注意到您的回答通常是在夜间进行的。  您的工作时间是多少?  我会尝试定时发送电子邮件、以便我们更快地收到回复。 我没有指定的 FAE。  E2E 论坛是我唯一可以获得帮助的地方。  

    我将在我的设计中使用微控制器实现该器件、该设计将支持双通道。  您是否需要查看原理图?  

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    穆林明天会回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    该文件应包含板级配置文件、请再次进行检查。

    有关 BOM、请参阅 EVM 用户指南。

    我在中国时间工作。 通常我会努力在24小时内回复。

    当您需要原理图和布局审查时、请随时与我们联系。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulim、

    我在用户指南中看到了板级配置文件和 BOM、谢谢。  有任何仿真文件?

    如何向您发送文件? 您使用的 E2E 电子邮件是"noReply……" "。  

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    有关仿真文件、请从主页https://www.ti.com/lit/zip/slvmdd9下载

    我的电子邮件地址: mulin-yuan@ti.com 

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我下载了 slvmdd9。  它在什么程序下运行?  

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    可以在 PSpice 下运行它。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我昨天给您的电子邮件发送了一些文件。  请检查。

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我已收到文件。 我稍后会加以研究。

    此致、

    木林