This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22557:关于 PMP22557实现的电流检测电阻计算的阐释。

Guru**** 2899590 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1503704/pmp22557-clarification-on-current-sense-resistor-calculation-for-pmp22557-implementation

部件号:PMP22557

工具/软件:

目前、我已使用相同元件值实现了基于 PMP22557 (降压转换器)的设计、从而实现了高达0.4A (DC_RMS)的输出电流。 但是、我的目标输出电流为2.08A (DC_RMS)。

在查看数据表中有关设计计算的信息后、我注意到 IOCC 参数是指峰值电感器电流。 根据我的计算结果、在我的设计中、这个峰值电流可以达到高达5.79A。

最初、为了避免在0.4A 的输出电流下触发 VCSTMIN、我使用了0.249/(2×0.4) 0.249/( 2 x 0.4) 0.249/(2×0.4)的2倍裕度计算、因此产生了0.33Ω 的电阻。

对于我的实际设计要求、我想澄清正确的电阻计算是0.249/(2×5.79) 0.249/(2 x 5.79) 0.249/(2×5.79)还是0.249/(2×2.08) 0.249/(2x2.08) 0.249/(2×2.08)。 您能否就此提供您的专家建议?

此外、当我尝试由于我们的实验室中无法提供适当的电阻值而使电阻器 R6短路时、IC 无法完全正常运行。 您能否建议我如何计算该 IC 正常运行所需的最小电阻值?

提前感谢您的指导。