This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3853:PSpice for TI 中发生 RPC 服务器不可用错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1503983/uc3853-rpc-server-is-unavailable-error-occurs-in-pspice-for-ti

部件号:UC3853

工具/软件:

大家好、在这里、当我对电路进行仿真时、我遇到了这样的错误。

我在这里附上了图像

步骤:1.

步骤:2.

我点击了" 停止仿真并运行新仿真 "

步骤:3.

最后显示错误窗口。

重新获得批准以下载 PSpice。 第一周我没有收到这样的错误消息。

本周之后、现在出现错误窗口

我重新启动了 PSpice、我观看了一些教程视频、个人计算机正常。 那么仿真也会显示相同的误差。

给我一个解决方案...

此致、

Suriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suriya:

    请尝试以下操作:

    a.选择 File > Exit 以关闭 Capture 和 PSpice 应用程序(如果正在运行)。
    b.按 CTRL + ALT + DELETE 并选择"任务管理器"以转到 Windows 任务管理器。
    c.在 Windows 任务管理器中、选择进程、然后单击映像名称以按字母顺序对进程进行排序。
    d.在任务管理器中终止以下进程

    - capture.exe
    - cdsMsgServer.exe
    - cdsNameServer.exe
    - MrkSrvr.exe
    - pspice.exe
    - pspiceexplorersrvr.exe
    - simmgr.exe
    - simsrvr.exe

    现在、启动 PSpice for TI 并再次尝试仿真。

    谢谢、
    Jc.